This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:与 C2000微控制器集成的 lwip 和 freeRTOS

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1254493/tms320f28388d-lwip-and-freertos-integration-for-c2000-microcontroller

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我在网络服务器实现中成功运行了 enet_lwip 示例、但我会在应用中使用 FreeRTOS:我确认 C2000微控制器中不支持 lwip for FreeRTOS、是否有任何相关更新?

谢谢。

法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、  

    目前、我们仅在没有 RTOS 的情况下支持 LWIP。  我们  在 CM 端有 FreeRTOS 端口、但 LWIP 未与 FreeRTOS 集成。

    此致

    西达尔特