请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 对于我们的其中一款产品、我们正在考虑从 ARM 芯片切换到 C2000、目前我们的构建系统中广泛使用了 CMake。 如果 TI 能就如何实现这一目标提供一些指导或演示、将会非常有帮助。 是否有这样的例子?
或者、为该 C2000生态系统管理复杂编译系统时、建议使用什么方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于我们的其中一款产品、我们正在考虑从 ARM 芯片切换到 C2000、目前我们的构建系统中广泛使用了 CMake。 如果 TI 能就如何实现这一目标提供一些指导或演示、将会非常有帮助。 是否有这样的例子?
或者、为该 C2000生态系统管理复杂编译系统时、建议使用什么方法?
您好!
我不知道 C2000器件的任何 CMake 示例、但您可以创建一个 makefile 并使用 CCS 目录中提供的 gmake。
其他选项包括使用 CCS 命令行选项、详细信息在此处介绍- https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html
此外、 CCS 基于 Eclipse、因此您可以将 Eclipse CDT 环境与定制的 makefile 工程一同使用。 请参阅:
此致
西达尔特