tms320f280015x
您能否详细说明 ENOB 以及它如何影响到增益误差、以及为什么某些输入通道比其他通道低得多(例如- A6与 A4)。
此外、在外部提供模拟电压基准并使用3V 和32引脚封装时可以获得最佳分辨率?
我看的是数据表中的图6-38、39、40)
谢谢!
克里斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
tms320f280015x
您能否详细说明 ENOB 以及它如何影响到增益误差、以及为什么某些输入通道比其他通道低得多(例如- A6与 A4)。
此外、在外部提供模拟电压基准并使用3V 和32引脚封装时可以获得最佳分辨率?
我看的是数据表中的图6-38、39、40)
谢谢!
克里斯
Chris、
ENOB 会受到噪声的影响。 这里的噪声主要来自电源引脚上的耦合。 如果器件正在执行任务、CPU 和外设的电源会产生噪声。 A4靠近 VDDA 引脚、因此容易受到耦合噪声的影响、这会使 ENOB 降级很多。 A6远离任何电源引脚(VDDA、VDD 或 VDDIO)、因此不太容易产生电源耦合噪声。
在32引脚封装上、唯一的 VREF 选项是外部的、因为 VREFHI 引脚在内部绑定到 VDDA、不支持内部 VREF。
此致、
约瑟夫
Chris、
是的、这是一个拼写错误。 我刚刚提交了一个 TT 以更正此问题。 支持80引脚和48引脚器件的内部 VREF 模式、电压为2.5V 或3.3V。 内部 VREF 3.3V 模式中存在一个已知问题、该模式的噪声高于内部 VREF 2.5V 模式。 这就是使用内部 VREF 3.3V 时 ENOB 最差的原因。 其他 VREF 模式(内部 VREF 2.5V 和外部 VREF)具有更高的 ENOB 数。
此致、
约瑟夫