This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:需要 TRM 中说明

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1254666/tms320f28384d-need-clarification-in-trm

器件型号:TMS320F28384D

参考资料:带连接管理器的 TMS320F2838x 实时微控制器 TRM (修订版 D)
第2832页,有一个或门带进入的 HRFRC[CALIBDONE ],它提供锁存器组,和  HRFRC[CALIBDONE ]也提供锁存器的清零,是 A 或门还是 XOR 门。

栅极既不像或门、也不像异或门、我可以得到澄清吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您是否以红色圈出的栅极?

    如果是、这是一个或门。

    此致!

    马瑞安