This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:使用错误的密钥解锁目标的引导加载程序。

Guru**** 2933720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1254620/tms320f28034-boot-loader-unlocking-target-with-wrong-key

器件型号:TMS320F28034

尊敬的专家:

如图所示、在 MPP 期间、我的客户遇到了引导加载程序被锁定的编程问题。 您能否了解一下如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您能否提供您正在使用的方法的背景信息。 看起来您使用 SCI 引导模式将程序加载到控制器中。 您使用的软件是什么?如何将主机与控制器连接?

    谢谢。
    罗纳克