This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:访问 EEPROM

Guru**** 2539510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253947/tms320f280049c-accesing-eeprom

器件型号:TMS320F280049C

你好

我正在使用 tms320f280049c 控制器和使用 SPI 连接的显示器。 现在、我已经在我的代码中分配了一个全局变量、并为其提供了一些初始值。   该变量的值可 通过显示使用 SPI 进行更改。  现在我要存储该值、因为只要我的控制器开启、它就应该具有该更新后的值。

每当控制器从关闭状态打开时、我都要更改全局变量的初始化。  

希望我能够清楚地解释我的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您正在寻找的是使用 MCU 片上闪存的 EEPROM 仿真。 您可以查看下面的应用手册以了解如何实现此功能。

    https://www.ti.com/lit/an/sprab69a/sprab69a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先感谢您的支持。

    是的、这是我一直在寻找的东西。 我想问的是、我的数据将每两 分钟更新一次、因此使用此功能还是应该使用外部 EEPROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要查看 MCU 支持的最大闪存写入/擦除周期、确定这对于您的产品生命周期是否足够。 如果不是、则推荐使用外部 EEPROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以解决一切问题。 感谢您的支持。