This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02009:是否有任何材料可用于 PSFB 的反向控制?

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02009, TIDM-BIDIR-400-12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1254032/tidm-02009-any-materials-for-the-reverse-control-for-the-psfb

器件型号:TIDM-02009
主题中讨论的其他器件: TIDM-BIDIR-400-12

客户希望评估双向 DCDC 解决方案(400V--> 48V )。 TIDM-02009中的最新版本应该是双向 PSFB、对吧? 有没有其他材料介绍反向控制模式如何用于 PSFB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    这里的应用是什么?   

    请查看下面的主题、该主题可以回答您的问题。  

    您可以参阅双向400V~48V 设计的设计指南(TIDM-BIDIR-400-12参考设计)。 软件不基于新器件。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    但 TIDM-02009使用 F28388作为控制器、您是说它使用的代码与  TIDM-BIDIR-400-12使用的代码相同、具有 F28035吗? 客户正在评估 OBC 的双向 HV-LV 直流/直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    TIDM-02009没有反向模式控制代码。 我们等到明年年初、否则他们需要参考我们的  TIDM-BIDIR-400-12。  你可以在我上面放置的线程中看到。  

    此致、