This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 参考设计(TIDM-02002和 TIDA-010054)

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054, TMP235, AMC3302, TIDM-02002, AMC1311, LMT87

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249501/reference-designs-tidm-02002-and-tida-010054

主题中讨论的其他器件:TIDM-02002、TIDA-010054 、TMP235、 AMC1311、AMC3302、 LMT87

我对贵公司提供的参考设计的以下型号(1)和(2)有疑问。

我认为直流/直流转换器具有电压模式控制、电流模式控制(峰值电流模式控制)和电流模式控制(平均电流模式控制)等控制方法。

(1)和(2)中的哪一个是电压模式控制、电流模式控制(峰值电流模式控制)或电流模式控制(平均电流模式控制)?

(1) TIDM-02002

TIDM-02002参考设计| TI.com

(2) TIDA-010054

TIDA-010054参考设计| TI.com

(以下摘录自(2),第84页)

4.5.2闭环性能为了量化闭环性能、在当前设计中实现了以下功能模块:•使用 AMC1311•电流检测使用 AMC3302和 AMC3306检测•使用 TMP235和 LMT87检测温度、以增加保护电源器件的可能性 (此设计中未实现)这些功能块与 F280049 MCU 连接、在 MCU 中可以处理信号以实现电压模式电流模式控制。 目前、此参考设计中尚未实现数字控制。 在发布此参考设计后、本节将对信号链校准、稳定性和转换器闭环性能等测试结果进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI E2E 支持团队

    希望能就这部分内容进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。
    我已将此请求转发给我们的 C2000团队、该团队负责解决所有软件问题。

    此致、
    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamaru

    10054和2002均对电流和电压均使用平均模式控制。 这些取决于构建级别或实验编号。 例如、对于10054、实验3是电压、实验4是电流。

    谢谢、此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PAWAN

    谢谢你。
    我理解内容。

    田丸圭介