主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
您好!
何时启用或禁用 DBGM?
谢谢。
Sid c
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
何时启用或禁用 DBGM?
谢谢。
Sid c
您好!
请找到一些参考链接: TMS320C28x CPU 和指令集(修订版 F) 以及下面的代码片段:
//
//定义为禁用调试事件
//
#ifndef DRTM
#define DRTM _ASM (" SETC DBGM")
#endif
谢谢。
SID C
您好!
实际上,我有一个代码来自: C:\ti\c2000\c2000\C2000Ware_4_02_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\led,其中他在 EINT (全局中断)之后使用了 ERTM,所以基本上,使用上面的示例,就像我已经实现了同样的考虑:
1. UART 外设 Rx 中断初始化
2.用于编程和擦除单字的内部闪存 API
3.定时器中断
所以在启动 while (1)之前,我们先在 main ()函数中初始化所有外设、时钟、中断并执行 EINT 和 ERTM。 我们还通过使用中断服务例程 Dint、 同时访问闪存 API。
因此、当我通过 mini-USB 对 TMS320F28379D 评估板执行调试时、我发现阶跃在任何语句中都变得无穷大、无法了解所发生的情况、这种情况在我们反复重新启动调试时可能会出现。
谢谢。
SID C