This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:连续获取变量&'值

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1255513/tms320f28335-continuous-getting-the-variables-values

器件型号:TMS320F28335

大家好!

我想知道如何实时获取变量的值。 另外、我不想手动操作。 它应该只从变量中获取值、如果这些值与我测量的值相同、我将使用变量对它们进行比较。  

为了详细说明、我想将信号测试过程自动化。 我给 wavegen (我也是用 pydwf 库从 Python API 做它)到引脚,并从变量窗口读取它,我想程序以一种连续的方式来做。 它可以是文本(.txt)格式、因此我可以获取代码中要使用的值。 我不知道还有另一种方法。 无论哪种方法、我都最好使用从 Python 脚本中读取的格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oznur、

    Unknown 说:
    我想知道如何实时获取变量的值。

    如果只讨论 Debug 会话中显示的值、则可以 选择窗口右上角的"Continuous Refresh"选项、让 CCS 持续更新变量。

    此致、

    阿米尔·奥马尔