This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:外部 MOSFET 电路的用途

Guru**** 1101100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1248369/tidm-bidir-400-12-purpose-of-external-mosfet-circuit

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12

您好!

TIDM-BIDIR-400-12 (tidrhs9.pdf)的原理图中、有如下所示的外部电容器充电电路。 它被写为有源钳位。

1) 1)为什么需要这样的电路、它是如何工作的? 如果有可用的文档、请提供指导。

2) 2)它是在高压至低压系统上工作还是在反向系统下工作?

3)是否有未来计划将此钳位功能添加到软件中?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokhan、

    很抱歉这里的延迟,我正在努力得到一个答案,但需要更多的时间。  将需要环入一些其他环路。

    考虑到这种参考设计的时代、我不认为会有#3、但会让其他人评论。  请给我们另一天的答复。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    TIDM-BIDIR-400-12 (tidrhs9.pdf)的原理图中、有外部电容器充电电路、如下所示。 它被写为有效钳位。

    您指的是哪张照片? 我没有看到下面的图片。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    抱歉。 我按如下方式添加。

    在哪种情况下、Q7和其他钳位打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否了解过我们的以下最新设计、即具有有源钳位的 PSFB 设计? 这应该会为您提供更多信息。

    https://www.ti.com/tool/PMP23126

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我调查过。 我的问题更新如下。

    1) 1)您是否在低压至高压升压拓扑中使用该钳位电路?

    2) 2)如果  需要、为什么需要这样的升压拓扑电路?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    1)在 LV 到 HV 升压拓扑中是否使用了该钳位电路?

    否、我们将其用于高压至低压。

    此致、