This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:TMS320F2808

Guru**** 2385020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, TMS320F2802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1254552/tms320f2808-tms320f2808

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件: TMS320F2802

您好!

根据它的 BSDL 模型、TMS320F2808器件有两个抽头、一个用于 CPU、一个用于边界扫描、但是我找不到边界扫描 BSDL 模型。 有人能帮忙吗?

此致、

瓦赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaheh:

    用于 TMS320F2802的 BSDL 可在线获取 、网址为 TMS320F2808数据表、产品信息和支持| TI.com、位于 "设计工具和仿真"选项卡下。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joseph。 我用的这个。 我要为第二次轻触找到第二个 BSDL 文件。

    此致、

    瓦赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaheh:

    看看这个相关的帖子是否解答了您对 F2808上的两次点击所提出的问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/766187/tms320f28335-bsdl-file-clarification

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joseph。 该职位是相关的,但问题的答案是不相关的。 该器件需要第二个 BSDL 模型(例如 ST、 https://bsdl.info/view.htm?sid=ba319a8fe2ac23c488ca59b002289d77提供的 CortexM3)、其中只有一个虚拟 BScan 单元和所有需要的寄存器。

    正如您分享的帖子所示、我们还在尝试开发一个 BScan 测试、以测试器件/电路板上的短路和打开情况。

    谢谢。

    瓦赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaheh:

    您是否使用特定的 JTAG 仿真器进行开路/短路测试?  通常、仿真器供应商会让他们的软件接收为我们的产品提供的 BSDL 文件、并将与任何第三方供应商一起进行端口开路/短路测试。  F2808 BSDL 的 TAP 是 JTAG 引脚(TDI、TMS、TDO、TCK 和 TRSTn)。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在使用 Acculogic 的工具。 BSDL 模型适用于器件的 CPU 部分、 BSDL 模型说:

    F280x 设备有两个分路器-一个用于 CPU,一个用于边界扫描。
    边界扫描 IR 大小为3位。

    每个 TAP 都需要一个 BSDL 模型用于 JTAG 工具,所以 JTAG 工具会识别 IR 寄存器,指令,...

    谢谢。

    瓦赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaheh,

    我理解混淆、该评论可能已从 BSDL 文件中省略。  我们不提供 C28 CPU 的 BSDL 描述。  要连接到 CPU、您需要使用支持 XDS510等器件的调试探针。  BSDL 文件仅描述使用所选的 JTAG IEEE 1149仿真器进行 PCB 级连接检查的边界扫描链。

    此致、

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jason。

    您说两个抽头不是串联的、对吗?

    我们可以通过正确的 EMx 引脚配置来选择它们中的任何一个。

    瓦赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在从客户那里获得样片板时进行尝试。

    此致、

    瓦赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaheh,  

    正确、它们不是串联的。  BSDL 链长度对于 IR 是正确的、应直接工作。

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这清除了一切!

    感谢您的大力支持!