This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:有一种硬件机制可确保采样过程中连续多通道切换的准确性。

Guru**** 2895470 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252326/tms320f2800137-there-is-a-hardware-mechanism-to-ensure-the-accuracy-of-continuous-multiple-channel-switching-for-sampling

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:ADS7826

您好、专家!

我在这里询问我的客户。

客户使用轮循 SOC 优先级、 在一个 ADC 模块上配置6个通道。 他们担心、 当 SOC0完成且 SOC1启动时、 Ch/7.5PF 电容器上的电荷是否完全释放? 或者 、仍意味着通道电荷仍然存在、但有一种硬件机制来确保针对采样进行的连续多通道切换的精度。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家!

    在 SOC1启动之前、  是否 使用 SOC0完全释放 Ch/7.5PF 电容器上的电荷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家!

    我想再次向您确认、F2800137/157中的5类 ADC 与3类 ADC 电路相同。  对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家!

    我们想要与您确认的是、5类 ADC IP 与 ADS7826是相同的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    只是在同一页上、您在哪里参考 ADC 类型?   ADS7826不是 C2000器件、因此它肯定不会使用 C2000 ADC SAR。  至于 SAR 内的采样电容器、只有在从 SOC 配置中将触发器准备好时才会发生开关、并在 ACQPS + 1 (或 SH 时间)指定的持续时间内保持导通(充电)。  它将在 SH 时间达到饱和后自动打开、然后 SAR 将在时序数字中的 tLAT 持续时间内进行转换。  在 tLAT 期间、电容器将保持开路。  如果接收到触发、它只会闭合和充电。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    1. 这里、我想与您确认、当 SOC0完成并 SOC1启动时、  Ch/7.5PF 电容器上的电荷是否已完全释放?  因此、  tLAT 的持续时间对于 此处完全释放的 Ch/7.5PF 电容器而言足够了? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    在 tLAT 之后、转换完成时、SH 电容器上的电荷将在 SAR 模块内放电。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    tLAT 之后、当转换完成时、SH 电容器上的电荷将在 SAR 模块内放电、-我想与您确认、当下一个 SOC 启动时、SH 电容器是否完全放电? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    仔细观察 F280013x 器件上的 SAR 实现后、我意识到采样电容器在 tLAT 之后实际上不会放电。  为了使采样电容器放电、用户可以在内部 VREFLO 通道上采样(A13对于 ADC-A、通过 C13对于 ADC-C)。  如果 ACQPS (或 SH 时间)足够、那么即使采样电容器在随后的采样/转换周期内没有完全放电、采样电容器也将充电(均衡)至与模拟输入信号相同的电平。  F280013x 不具有采样电容器自动放电的功能、但我们的下一代器件中新增了此功能。  

    总之、要缓解采样电容器未完全放电的问题、请执行以下操作:

    1. 确保稳定时间足以使 采样电容信号均衡或稳定到所采样的模拟信号值、或
    2.  在转换之间要为 VREFLO 通道(A13或 C13)添加一个转换周期、以确保采样电容器充电到 VREFLO 电平。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    非常感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    正在关闭此帖子。  我们继续通过电子邮件进行讨论。

    谢谢。

    约瑟夫