This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:该器件是否可替代 TIDA-010203中的 F280049C

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23069, TIDA-010203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253669/tms320f2800137-can-this-device-replace-the-f280049c-in-tida-010203

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:PMP23069、 TIDA-010203

https://www.ti.com/tool/TIDA-010203

原因是什么?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁

    我不确定 F2800137是否可以替代 TIDA-010203的 F280049C、因为我尚未处理此设计。 我建议您参考 pmp23069来了解 PFC 应用。 此设计通过 F28004x、3x 和2x 器件实现。 对 pmp23069的支持速度会快得多。

    谢谢

    阿米尔