This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:用于刷写.out 文件的脚本

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1255255/tms320f28386d-script-to-flash-the-out-file

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

通常情况下、我使用 uniflash 将.out 刷写到 F28386D 的三个内核中。

但我想知道是否有可以用于闪存的脚本? 这将提高效率、我不需要打开 uniFlash 并浏览每个内核的.out、然后加载映像。

TI 是否有示例脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 UniFlash 的左侧、您应该会看到选项"Standalone Command Line"。 这样、用户可以检索二进制文件和配置、以便从命令行刷写固件。