This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:安全代码复制复位

Guru**** 2556970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252595/tms320f28386d-secure-code-copy-reset

器件型号:TMS320F28386D

有关3.3.9安全代码复制复位(SCCRESET)的文档与表3-1不一致。 复位信号。

但是、安全复位也会重置调试逻辑以拒绝对潜在攻击者的访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、W Z:

    我不清楚表中哪一部分与突出强调的陈述不一致。 您能解释一下表中到底有什么错误吗?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用红色矩形标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、W Z:

    感谢您的澄清、我已联系我们的 JTAG 专家、以获得有关表中正确值的澄清。 我会在明天一天结束之前回到你身边。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在关注这项质询。  有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、W Z:

    我已经从我们的 DCSM 专家那里听到关于这个问题的反馈、他们已经验证了这个图中的表格是正确的。 SCCRESET 在安全复制代码功能期间为中断提供服务时发生、因此 TRM 建议在使用安全复制代码功能时禁用中断。

    我正在等待澄清重点说明是否不准确、是否应从 TRM 中删除。 我会在他们提供回复后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、W Z:

    您指出的突出显示的声明不正确、我将确保从我们的下一版 TRM 中删除该内容。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    卢克