This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:从 CCS 对闪存进行编程后、修改的闪存设置将保持不变、从而导致运行不一致

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1251368/tms320f280037-after-programming-the-flash-from-ccs-modified-flash-setting-remain-creating-run-inconsistency

器件型号:TMS320F280037

将软件刻录到芯片的闪存中后、芯片不被复位并且闪存设置保持不变。  

因此、如果您未能明确地初始化闪存、与上电或复位相反、如果只是在加载后运行、则从闪存运行的程序的行为可能非常不同(运行速度慢得多)。

建议:在刻录后重置闪存以创建一致的行为。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yahali:

    不确定您是在提出一些问题还是试图提供一些文档反馈。

    请说明更多详细信息。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yahali:

    在结束此帖子时、假设您没有任何问题。

    如果您有任何问题、请打开新帖子。

    谢谢。此致、

    瓦姆西