This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378D:双电机 FCL 控制 LEVEL4调试错误

Guru**** 2677825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253440/tms320f28378d-dual-motor-fcl-control-level4-debug-error

器件型号:TMS320F28378D

您好!

我成功地在1-3级上进行了测试并移动到4级 V5电机 SDK、似乎无法在实时视图上调试代码和运行系统。

我在运行后收到此错误  

C28xx_CPU2:0xccaa 处操作"Finish Auto Run"时在删除断点时遇到问题:(ERROR -1066 @ 0xCCAA)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。 (仿真软件包9.12.0.00150)
C28xx_CPU1:在长度为0x1的页1上的0x8644写入存储器块时遇到问题:(错误-1142 @ 0x8645)器件阻止了调试访问、因为它当前正在执行不可调试的代码。 选择"粗鲁重试"以禁用礼貌模式并强制执行操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)

C28xx_CPU1:无法读取寄存器 PC:(错误-1142 @ 0x0)器件阻止了调试访问、因为它当前正在执行不可调试的代码。 选择"粗鲁重试"以禁用礼貌模式并强制执行操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)  

我厌倦了重建和打开/关闭 HDK、但似乎没有任何帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rez:

    您的代码中是否已设置了断点?  此问题是否 与器件无关或与代码无关? 是否尝试过使用其他 JTAG 连接电缆?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    我只需运行纯代码、没有触摸任何区域来添加断点。

    我将更换电缆、让您知道。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rez:

    您是否能够使用"切换"按钮单步执行您的代码? 您是否立即看到该错误?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在几次复位/CPU 复位后进行了测试、工作正常、之后、我想问题可能来自我的长 USB 电缆。