This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:基于其他 ePWM 开启和关闭事件控制 ePWM 输出

Guru**** 2804035 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249896/tms320f280041c-control-epwm-outputs-based-on-other-epwm-on-and-off-events

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!  

我正在使用 TMS320F280041微控制器实现对相移全桥转换器的控制。  
电源通过 EPWM1-EPWM4相移进行控制。 EPWM1和 EPWM4设置为向上向下模式并链接(EPWM1同步输出用作 EPWM4同步输入、并通过 TBPHS 寄存器进行相位控制)。 频率为100kHz、占空比为50%。 相移在范围(1;0、5)内(epwm1滞后于 epwm4)。 控制环路频率为10kHz


这对我来说很好。

但是、我将尝试使用 EPWM1和 EPM4输出关闭和开启事件在 EPM7上实现同步整流器控制、与本主题中所述的类似:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1158329/tms320f280048-q1-how-to-obtain-sr-waveforms-by-monitoring-other-epwm-channels-on-and-off-edges?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=synchronize%252520rectifier#

我使用 T1事件来实现该目的、其理念是:

EPWM1:向上向下计数模式、在 CMPA 向上计数时开启、在 CMPA 向下计数时关闭

EPWM4:上升/下降模式、在 CMPA 上升时开启、关闭 CMPA 下降、相对于 EPWM1的相移、CMPB 等于 CMPA 对于 EPWM7是同步输出  

EPWM7:向上/向下模式、默认设置为 EPWM1、但从 EPWM4同步输入用作 T1事件、因此输出由 T1和 CMPA 事件控制

正如我看到的、T1的逻辑与相移有关。 当相移大于0.75时、我用于控制 EPWM7输出的事件为 T1D、低于0.75、此事件将更改为 T1U。
因此、我必须为 EPWM7更改动作限定器的"动态"配置。

问题是、当我在相移为0.75时更改此配置(我是通过检查 TBPRD 和 TBPHS 寄存器及其关系来进行此操作)、那么有时候看起来好像太早了-  
动作限定器配置已更改、因此它会对 T1U 而不是 T1D 做出反应、这会破坏所需的 PWM 波形。

您能帮助我调查并理解这个问题吗? 如果需要、我稍后会用代码和图像更新此主题。

我想继续使用 T1事件方法、因为我正在使用带有 CMPSS 的数字比较模块进行保护  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dawid:

    您能否澄清一下这句话:

    "对于 EPWM7、CMPB 等于 CMPA 是同步输出"

    没有配置可在 CMPA=CMPB 上生成同步输出脉冲。 这是您的意思吗?

    EPWM7是否与 EPWM1同步? EPWM7的同步输入源是什么?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个复杂的配置。 如果您还可以发送所看到波形的示波器快照、所需波形的图或描述、并列出在运行期间更改的有助于解决此问题的所有设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    很抱歉回复晚了、我在发布任何内容时遇到问题。

    "CMPB 等于 CMPA 是 EPWM7的同步输出"意味着 EPWM4的 CMPB 具有与 EPWM4的 CMPA 相同的值、并且 CMPB 是 EPWM7的同步输出源。

    以下是相关设置的代码配置。 实际上、已设计的配置有一点改变:我需要在同步整流器上实现一些延迟、因此是通过 EPWM7A 和 EPWM8A 输出上的上升沿死区时间完成的。


    下面是我要实现的波形-模式2的示例


    下面是我对波形的情况:

    以上相移超过0.75、因此我将根据我的初始配置、即 EPWM7和 EPWM8的动作限定符来切换 SR。

    但这里有一个问题:


    EPWM4的下降沿将成为我的 T1向上事件、然后我才能切换动作限定符的配置。

    我尝试了许多寄存器隐藏或同步配置、但我不明白为什么会发生这种情况。

    有什么想法吗?

    此致
    达维德

    /* EPWM1 setting (master): */
    
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;
    	EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0; // set Phase register to zero
    	EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // symmetrical mode
    	EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // master module
    	EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;
    	EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
    	EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO_PRD; // load on CTR=Zero and Prd
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO_PRD; // load on CTR=Zero and Prd
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_NO_ACTION;
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_NO_ACTION;
    	EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; // enable Dead-band module
    	EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; // active Hi complementary
    	EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_NO_CHANGE;
    	EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_NO_CHANGE;
    	EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO;
    
        EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTR_ZERO;
        EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 0;
        EPwm1Regs.ETSOCPS.bit.SOCAPRD2 = 1;
    	
    	  EPwm1Regs.outMode = PLX_PWM_OUTPUT_MODE_DUAL;
          EPwm1Regs.TBPRD = 500;
          EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2;
          // activestate is high
          EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2; // DB_ACTV_HIC
          // enable deadtime insertion
          EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3; // DB_FULL_ENABLE
          EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 0; // DBA_ALL
          // TZ settings
          EPwm1Regs.TZSEL.bit.CBC1 = 0;
          EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 0;
          EPwm1Regs.TZSEL.bit.CBC2 = 0;
          EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT2 = 0;
          EPwm1Regs.TZSEL.bit.CBC3 = 0;
          EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT3 = 0;
          // force low when tripped
          EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZA = 2;
          EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZB = 2;
    	 
        // shadowing to allow synchronized disabling of leg
        EPwm1Regs.DBCTL2.bit.SHDWDBCTLMODE = 1; // shadow [5:0]of the DBCTL
        EPwm1Regs.DBCTL2.bit.LOADDBCTLMODE = 0; // load at zero
        EPwm1Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF = 0; // load software force on zero
    	EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 1;
    	
    
    /* EPWM4 setting (slave): */
    
        EPwm4Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;
        EPwm4Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;
    	EPwm4Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0; // set Phase register to zero
    	EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // symmetrical mode
    	EPwm4Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE; // master module
    	EPwm4Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;
    	EPwm4Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
    	EPwm4Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
        EPwm4Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO_PRD; // load on CTR=Zero and Prd
        EPwm4Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO_PRD; // load on CTR=Zero and Prd
        EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;
        EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
        EPwm4Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_NO_ACTION;
        EPwm4Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_NO_ACTION;
    	EPwm4Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; // enable Dead-band module
    	EPwm4Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; // active Hi complementary
    	EPwm4Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_NO_CHANGE;
    	EPwm4Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_NO_CHANGE;
    	EPwm4Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO;
    
        EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTR_ZERO;
        EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 0;
        EPwm4Regs.ETSOCPS.bit.SOCAPRD2 = 1;
    	
    	  EPwm4Regs.outMode = PLX_PWM_OUTPUT_MODE_DUAL;
          EPwm4Regs.TBPRD = 500;
          EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2;
          // activestate is high
          EPwm4Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2; // DB_ACTV_HIC
          // enable deadtime insertion
          EPwm4Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3; // DB_FULL_ENABLE
          EPwm4Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 0; // DBA_ALL
          // TZ settings
          EPwm4Regs.TZSEL.bit.CBC1 = 0;
          EPwm4Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 0;
          EPwm4Regs.TZSEL.bit.CBC2 = 0;
          EPwm4Regs.TZSEL.bit.OSHT2 = 0;
          EPwm4Regs.TZSEL.bit.CBC3 = 0;
          EPwm4Regs.TZSEL.bit.OSHT3 = 0;
          // force low when tripped
          EPwm4Regs.TZCTL.bit.TZA = 2;
          EPwm4Regs.TZCTL.bit.TZB = 2;
    	 
        // shadowing to allow synchronized disabling of leg
        EPwm4Regs.DBCTL2.bit.SHDWDBCTLMODE = 1; // shadow [5:0]of the DBCTL
        EPwm4Regs.DBCTL2.bit.LOADDBCTLMODE = 0; // load at zero
        EPwm4Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF = 0; // load software force on zero
    	EPwm4Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0;
    	EPwm4Regs.TBCTL2.bit.PRDLDSYNC = 1;       // load TBPRD at zero and SYNC
        EALLOW;
        SyncSocRegs.SYNCSELECT.bit.EPWM4SYNCIN = 0;
        EDIS;
    	
    /* EPWM7 default configuration(SR A on EPWM7A ) */	
    	
    	EPwm7Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;
        EPwm7Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;
    	EPwm7Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0; // set Phase register to zero
    	EPwm7Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // symmetrical mode
    	EPwm7Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // master module
    	EPwm7Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;
    	EPwm7Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
    	EPwm7Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
        EPwm7Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO_PRD; // load on CTR=Zero and Prd
        EPwm7Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO_PRD; // load on CTR=Zero and Prd
        EPwm7Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;
        EPwm7Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
        EPwm7Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_NO_ACTION;
        EPwm7Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_NO_ACTION;
    	EPwm7Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; // enable Dead-band module
    	EPwm7Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; // active Hi complementary
    	EPwm7Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_NO_CHANGE;
    	EPwm7Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_NO_CHANGE;
    	EPwm7Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO;
    
        EPwm7Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTR_ZERO;
        EPwm7Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 0;
        EPwm7Regs.ETSOCPS.bit.SOCAPRD2 = 1;
    	
    	  EPwm7Regs.outMode = PLX_PWM_OUTPUT_MODE_DUAL;
          EPwm7Regs.TBPRD = 500;
          EPwm7Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2;
          // activestate is high
          EPwm7Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2; // DB_ACTV_HIC
          // enable deadtime insertion
          EPwm7Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3; // DB_FULL_ENABLE
          EPwm7Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 0; // DBA_ALL
          // TZ settings
          EPwm7Regs.TZSEL.bit.CBC1 = 0;
          EPwm7Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 0;
          EPwm7Regs.TZSEL.bit.CBC2 = 0;
          EPwm7Regs.TZSEL.bit.OSHT2 = 0;
          EPwm7Regs.TZSEL.bit.CBC3 = 0;
          EPwm7Regs.TZSEL.bit.OSHT3 = 0;
          // force low when tripped
          EPwm7Regs.TZCTL.bit.TZA = 2;
          EPwm7Regs.TZCTL.bit.TZB = 2;
    	 
        // shadowing to allow synchronized disabling of leg
        EPwm7Regs.DBCTL2.bit.SHDWDBCTLMODE = 1; // shadow [5:0]of the DBCTL
        EPwm7Regs.DBCTL2.bit.LOADDBCTLMODE = 0; // load at zero
        EPwm7Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF = 0; // load software force on zero
    	EPwm7Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 1;
    
    /* EPWM8 default configuration(SR B on EPWM8A ) */
    
        EPwm8Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;
        EPwm8Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;		
    	EPwm8Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0; // set Phase register to zero
    	EPwm8Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // symmetrical mode
    	EPwm8Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // master module
    	EPwm8Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;
    	EPwm8Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
    	EPwm8Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
        EPwm8Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO_PRD; // load on CTR=Zero and Prd
        EPwm8Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO_PRD; // load on CTR=Zero and Prd
        EPwm8Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;
        EPwm8Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
        EPwm8Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_NO_ACTION;
        EPwm8Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_NO_ACTION;
    	EPwm8Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; // enable Dead-band module
    	EPwm8Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; // active Hi complementary
    	EPwm8Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_NO_CHANGE;
    	EPwm8Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_NO_CHANGE;
    	EPwm8Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO;
    
        EPwm8Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTR_ZERO;
        EPwm8Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 0;
        EPwm8Regs.ETSOCPS.bit.SOCAPRD2 = 1;
    	
    	  EPwm8Regs.outMode = PLX_PWM_OUTPUT_MODE_DUAL;
          EPwm8Regs.TBPRD = 500;
          EPwm8Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2;
          // activestate is high
          EPwm8Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2; // DB_ACTV_HIC
          // enable deadtime insertion
          EPwm8Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3; // DB_FULL_ENABLE
          EPwm8Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 0; // DBA_ALL
          // TZ settings
          EPwm8Regs.TZSEL.bit.CBC1 = 0;
          EPwm8Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 0;
          EPwm8Regs.TZSEL.bit.CBC2 = 0;
          EPwm8Regs.TZSEL.bit.OSHT2 = 0;
          EPwm8Regs.TZSEL.bit.CBC3 = 0;
          EPwm8Regs.TZSEL.bit.OSHT3 = 0;
          // force low when tripped
          EPwm8Regs.TZCTL.bit.TZA = 2;
          EPwm8Regs.TZCTL.bit.TZB = 2;
    	 
        // shadowing to allow synchronized disabling of leg
        EPwm8Regs.DBCTL2.bit.SHDWDBCTLMODE = 1; // shadow [5:0]of the DBCTL
        EPwm8Regs.DBCTL2.bit.LOADDBCTLMODE = 0; // load at zero
        EPwm8Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF = 0; // load software force on zero
    	EPwm8Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 1;
    
    
    
    /* Configuring controlling SR with EPWM1 and EPWM4 events
        it overwrites some previous settings */
    
       EALLOW;
    
       EPwm7Regs.TBPHS.all = 0x0u;
       /*************************************************************/
       /* setting for solution on one  epwms - config for EPWM7*/
       EPwm7Regs.DBCTL.all = 0u; //disable deadband
       EPwm7Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 2; //2 - (Rising Edge Delay in A signal path), 3 - DBM fully active
    
       EPwm4Regs.CMPB.bit.CMPB = EPwm4Regs.CMPA.bit.CMPA;
       EPwm4Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 2; //syncosel on CMPB
       SyncSocRegs.SYNCSELECT.bit.EPWM7SYNCIN = 1; //EPWM4SYNCOUT selected
    
       EPwm7Regs.AQTSRCSEL.bit.T1SEL = 7; //EPWMxSYNCI
    
       EPwm8Regs.DBCTL.all = 0u; //disable deadband
       EPwm8Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 2; //2 - (Rising Edge Delay in A signal path), 3 - DBM fully
    
       EPwm7Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0; //syncosel on CMPB of EPWM4 (EPWM 7 SYNCIN)
    
       EPwm8Regs.AQTSRCSEL.bit.T1SEL = 7; //EPWMxSYNCI
    
       //  /* AQCTL setting - shadow registers */
       EPwm7Regs.AQCTL.bit.SHDWAQAMODE = 1; //turn on shadow mode for AQCTLA
       EPwm7Regs.AQCTL.bit.SHDWAQBMODE = 1; //turn on shadow mode for AQCTLB
       EPwm8Regs.AQCTL.bit.SHDWAQAMODE = 1; //turn on shadow mode for AQCTLA
       EPwm8Regs.AQCTL.bit.SHDWAQBMODE = 1; //turn on shadow mode for AQCTLB
       //
       EPwm7Regs.AQCTL.bit.LDAQAMODE = 1; //2-shadow Load on CTR = Zero or CTR = PRD, 0 - on zero
       EPwm7Regs.AQCTL.bit.LDAQBMODE = 1; //2-shadow Load on CTR = Zero or CTR = PRD, 0 - on zero
       EPwm8Regs.AQCTL.bit.LDAQAMODE = 1; //2-shadow Load on CTR = Zero or CTR = PRD, 1 - on period
       EPwm8Regs.AQCTL.bit.LDAQBMODE = 1; //2-shadow Load on CTR = Zero or CTR = PRD, 1 - on period
       //
       /* when solo EPwmxRegs.AQCTL.bit.LDAQxSYNC = 1; then always logic for A and B is correct */
       EPwm7Regs.AQCTL.bit.LDAQASYNC = 1; // 0- Shadow to Active Load of AQCTLB occurs according to LDAQAMODE, 1 - on ldaqamode and sync
       EPwm7Regs.AQCTL.bit.LDAQBSYNC = 1; //Shadow to Active Load of AQCTLB occurs according to LDAQAMODE, 1 - on ldaqamode and sync
       EPwm8Regs.AQCTL.bit.LDAQASYNC = 1; //Shadow to Active Load of AQCTLB occurs according to LDAQAMODE, 1 - on ldaqamode and sync
       EPwm8Regs.AQCTL.bit.LDAQBSYNC = 1; //Shadow to Active Load of AQCTLB occurs according to LDAQAMODE, 1 - on ldaqamode and sync, 2 - only on sync
    
       /* Start with SR disabled */
       SynchrRectOnEventsTurnOff();
       
       EDIS;
       
       
       
    /* Controlling phase shift for EPWM4 - except this there is also usage of HRPWM */
    
    void EPWM4_setPhase( float aPhase)
    {
        if((aPhase < 0) || (aPhase >= 1.0))
        {
            aPhase = 0;
        }
    
        uint16_t phase;
        uint16_t dir;
        if(EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE == TB_COUNT_UPDOWN)
        {
            // up-down
            if (aPhase <= 0.5)
            {
                // -2 to compensate 2*EPWMCLK delay to synchronize EPWM_master and EPWM_slave
                phase = (uint16_t)((float)(EPwm4Regs.TBPRD) * aPhase) -2;
                dir = 0;
            }
            else
            {
                // +2 to compensate 2*EPWMCLK delay to synchronize EPWM_master and EPWM_slave, +1 to compensate dir
                phase = (uint16_t)((float)(EPwm4Regs.TBPRD) * (1-aPhase)) + 3;
                dir = 1;
            }
        }
        else
        {
            // saw-tooth
            // +2 co compensate EPWM clk delay, +1 to compensate dir
            phase = (uint16_t)(((float)EPwm4Regs.TBPRD+1) * (1-aPhase)) + 3;
            if(phase > EPwm4Regs.TBPRD)
            {
                phase = 0;
            }
            dir = 0;
        }
        EPwm4Regs.TBPHS.bit.TBPHS= phase;
        EPwm4Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = dir;
    }
    
    /******** Controling SR functions ************/
    
    static void SynchrRectOnEventsTurnOff(void)
    {
       //when modes disabled, then set outputs low
       //SR A (EPWM 7A)
       EPwm7Regs.AQCTLA2.bit.T1D = AQ_CLEAR;
       EPwm7Regs.AQCTLA2.bit.T1U = AQ_CLEAR;
       EPwm7Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
       EPwm7Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
       EPwm7Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_NO_ACTION;
       EPwm7Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_NO_ACTION;
       //SR B (EPWM 7B)
       EPwm7Regs.AQCTLB2.bit.T1U = AQ_CLEAR;
       EPwm7Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_CLEAR;
       EPwm7Regs.AQCTLB2.bit.T1D = AQ_CLEAR;
       EPwm7Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;
       EPwm7Regs.AQCTLB.bit.PRD = AQ_NO_ACTION;
       EPwm7Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_NO_ACTION;
       //SR B (EPWM 8A)
       EPwm8Regs.AQCTLA2.bit.T1U = AQ_CLEAR;
       EPwm8Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
       EPwm8Regs.AQCTLA2.bit.T1D = AQ_CLEAR;
       EPwm8Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
       EPwm8Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_NO_ACTION;
       EPwm8Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_NO_ACTION;
    }
    
    static void SynchrRectOnEventsConfig(uint16_t srMode,
                                                      uint16_t shift)
    {
       /* srMode provided with SR Modulator logic */
       switch(srMode)
       {
       case 1u:
          /* when SR for low currents */
          /* when shift below threshold */
          if(shift == 1u)
          {
             EPwm7Regs.AQCTLA2.bit.T1U = AQ_SET;
             EPwm7Regs.AQCTLA2.bit.T1D = AQ_NO_ACTION;
             EPwm7Regs.AQCTLB2.bit.T1D = AQ_SET;
             EPwm7Regs.AQCTLB2.bit.T1U = AQ_NO_ACTION;
             EPwm8Regs.AQCTLA2.bit.T1D = AQ_SET;
             EPwm8Regs.AQCTLA2.bit.T1U = AQ_NO_ACTION;
             EPwm7Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_NO_ACTION;
    
          }
          else
          {
             EPwm7Regs.AQCTLA2.bit.T1D = AQ_SET;
             EPwm7Regs.AQCTLA2.bit.T1U = AQ_NO_ACTION;
             EPwm7Regs.AQCTLB2.bit.T1D = AQ_NO_ACTION;
             EPwm7Regs.AQCTLB2.bit.T1U = AQ_SET;
             EPwm8Regs.AQCTLA2.bit.T1U = AQ_SET;
             EPwm8Regs.AQCTLA2.bit.T1D = AQ_NO_ACTION;
             //to deal with wrong pwm for 1 epwmclk
             EPwm7Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_CLEAR;
          }
          /* independent actions from phase shift */
          EPwm7Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
          EPwm7Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_NO_ACTION;
          EPwm7Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;
          EPwm7Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_NO_ACTION;
          EPwm8Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
          EPwm8Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_NO_ACTION;
          break;
    
       case 2u:
          /* when SR for high currents */
          /* when shift below threshold */
          if(shift == 1u)
          {
             EPwm7Regs.AQCTLA2.bit.T1D = AQ_CLEAR;
             EPwm7Regs.AQCTLA2.bit.T1U = AQ_NO_ACTION;
             EPwm7Regs.AQCTLB2.bit.T1U = AQ_CLEAR;
             EPwm7Regs.AQCTLB2.bit.T1D = AQ_NO_ACTION;
             EPwm8Regs.AQCTLA2.bit.T1U = AQ_CLEAR;
             EPwm8Regs.AQCTLA2.bit.T1D = AQ_NO_ACTION;
             // EPwm7Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_NO_ACTION;
    
          else
          {
             EPwm7Regs.AQCTLA2.bit.T1D = AQ_NO_ACTION;
             EPwm7Regs.AQCTLA2.bit.T1U = AQ_CLEAR;
             EPwm7Regs.AQCTLB2.bit.T1D = AQ_CLEAR;
             EPwm7Regs.AQCTLB2.bit.T1U = AQ_NO_ACTION;
             EPwm8Regs.AQCTLA2.bit.T1U = AQ_NO_ACTION;
             EPwm8Regs.AQCTLA2.bit.T1D = AQ_CLEAR;
    
    
    
          }
          /* independent actions from phase shift */
          EPwm7Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;
          EPwm7Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_NO_ACTION;
          EPwm7Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET;
          EPwm7Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_NO_ACTION;
          EPwm8Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;
          EPwm8Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_NO_ACTION;
          break;
    
       default:
          /*SR disabled */
          SynchrRectOnEventsTurnOff();
          break;
       }
    }
    
    void ControlSR(uint16_t srMode, bool bursMode)
    {
       EALLOW;
    
       uint16_t phaseVal = EPwm4Regs.TBPHS.bit.TBPHS;
    
       /* to control synchronous rectifier */
       EPwm7Regs.CMPA.bit.CMPA = (uint16_t)((float)EPwm7Regs.TBPRD * 0.5f);
       EPwm8Regs.CMPA.bit.CMPA = (uint16_t)((float)EPwm8Regs.TBPRD * 0.5f);
       EPwm7Regs.TBPHS.all = 0x0u;
       EPwm8Regs.TBPHS.all = 0x0u;
    
       EPwm4Regs.CMPB.bit.CMPB = EPwm4Regs.CMPA.bit.CMPA;
    
       uint16_t phaseThrshld = (uint16_t)((float)EPwm4Regs.TBPRD * 0.5f) + 3u;
       if(phaseVal < phaseThrshld)
       {
          SynchrRectOnEventsConfig(srMode, 1u);
       }
       else
       {
          SynchrRectOnEventsConfig(srMode, 2u);
       }
       /* when burst mode active (frequency of legs is 50 kHz)*/
       if( bursMode == true )
       {
          /* disable SR when burst mode active */
          SynchrRectOnEventsTurnOff();
       }
       EDIS;
    
       /******** END OF NATIVE CODE step : SR on events config ******/
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dawid:

    是否尝试过使用全局加载? 这将确保在 ePWM TBCTR = 0时加载 EPWM7的更新操作限定器设置和 EPWM4的新相移。

    另一个可能更容易实现的选项是使用 CLB 生成所需的 EPWM7输出。 您可以在 CLB 中使用 FSM、在 EPWM1的任何上升沿触发 EPWM7输出的上升沿、并在 EPWM4的任何上升沿触发 EPWM7输出的下降沿。 这可能比动态更改 EPWM7的动作限定器设置更可靠。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我曾尝试设置全局加载、但没有帮助。 以下是我的配置:

    /* global load setting */
    // Sync source ePWM1 settings
    EPWM_enableGlobalLoadRegisters(EPWM1_BASE, EPWM_GL_REGISTER_CMPA_CMPAHR|EPWM_GL_REGISTER_CMPB_CMPBHR|
     EPWM_GL_REGISTER_AQCTLA_AQCTLA2);
    EPWM_setGlobalLoadTrigger(EPWM1_BASE, EPWM_GL_LOAD_PULSE_CNTR_PERIOD);
    EPWM_enableGlobalLoadOneShotMode(EPWM1_BASE);
    EPWM_enableGlobalLoad(EPWM1_BASE);
    
    // Sync receiver ePWM4 settings
    EPWM_enableGlobalLoadRegisters(EPWM4_BASE, EPWM_GL_REGISTER_CMPA_CMPAHR|EPWM_GL_REGISTER_CMPB_CMPBHR|
     EPWM_GL_REGISTER_AQCTLA_AQCTLA2);
    EPWM_setGlobalLoadTrigger(EPWM4_BASE, EPWM_GL_LOAD_PULSE_SYNC);
    EPWM_enableGlobalLoadOneShotMode(EPWM4_BASE);
    EPWM_enableGlobalLoad(EPWM4_BASE);
    EPWM_setupEPWMLinks(EPWM4_BASE, EPWM_LINK_WITH_EPWM_1, EPWM_LINK_GLDCTL2);
    
    // Sync receiver ePWM7 settings
    EPWM_enableGlobalLoadRegisters(EPWM7_BASE, EPWM_GL_REGISTER_CMPA_CMPAHR|EPWM_GL_REGISTER_CMPB_CMPBHR|
     EPWM_GL_REGISTER_AQCTLA_AQCTLA2);
    EPWM_setGlobalLoadTrigger(EPWM7_BASE, EPWM_GL_LOAD_PULSE_SYNC_OR_CNTR_ZERO);
    EPWM_enableGlobalLoadOneShotMode(EPWM7_BASE);
    EPWM_enableGlobalLoad(EPWM7_BASE);
    EPWM_setupEPWMLinks(EPWM7_BASE, EPWM_LINK_WITH_EPWM_1, EPWM_LINK_GLDCTL2);
    
    // Sync receiver ePWM8 settings
    EPWM_enableGlobalLoadRegisters(EPWM8_BASE, EPWM_GL_REGISTER_CMPA_CMPAHR|EPWM_GL_REGISTER_CMPB_CMPBHR|
     EPWM_GL_REGISTER_AQCTLA_AQCTLA2);
    EPWM_setGlobalLoadTrigger(EPWM8_BASE, EPWM_GL_LOAD_PULSE_SYNC_OR_CNTR_ZERO);
    EPWM_enableGlobalLoadOneShotMode(EPWM8_BASE);
    EPWM_enableGlobalLoad(EPWM8_BASE);
    EPWM_setupEPWMLinks(EPWM8_BASE, EPWM_LINK_WITH_EPWM_1, EPWM_LINK_GLDCTL2);
    
    
    
    /* During controling sr */
    EPWM_setGlobalLoadOneShotLatch(EPWM1_BASE);
    EPWM_setGlobalLoadOneShotLatch(EPWM4_BASE);
    EPWM_setGlobalLoadOneShotLatch(EPWM7_BASE);
    EPWM_setGlobalLoadOneShotLatch(EPWM8_BASE);


    我没有考虑使用 CLB。 是否可以像使用死区时间发生器一样使用 CLB 引入一定的延迟? 您能举几个例子来说明一下、如果我想尝试一下、哪些示例会很有用吗?

    此致
    达维德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dawid:

    CLB 提供了覆盖 ePWM 内各个子模块输出的选项。 例如、您可以覆盖 EPWM7动作限定器模块的输出、然后使用 ePWM 的死区模块将死区应用于该输出。

    在 C2000Ware 中、我们有使用 CLB 的示例。 您需要使用输出覆盖函数来覆盖 ePWM_AQ 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    抱歉、我一开始就犯了一个错误、

    我的器件实际上是 TMS320F280041、因此很遗憾、它没有 CLB。 我必须尝试 使用 ePWM 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dawid:

    我有另一个建议。 您可以执行以下配置,而不是使用 EPWM4B SyncOut 来生成 T1事件:

    • 在向下计数时使用 EPWM4 TBCTR=CMPB 来生成 ADCSOCB 信号
    • 通过 ADCSOCOUTSELECT 寄存器使能 EPWM4 ADCSOCBO
    • 在 EPWMXBAR TRIP 4中选择 ADCSOCBO、
    • 选择 Trip 4作为您的 EPWM8 DCAH 活动、
    • 当 DCAH 为高电平时生成 DCAEVT2
    • 选择 DCAEVT2作为您的逐周期跳闸、以将 EPWM8A 输出驱动为低电平。

    只要 EPWM4 TBCTR = CMPB 仅在向下计数时、这将有效地导致 EPWM8A 输出变为低电平、因此您无需在运行时更新 EPWM8的操作限定器设置。 这种方法的唯一缺点是您将无法在 EPWM8上施加下降沿延迟、因为输出会被跳变区模块覆盖、但上升沿延迟仍然可用。

    谢谢!

    卢克