This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在 RAM 上运行闪存 API 相关问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1255181/tms320f28379d-flash-api-run-at-ram-related-question

器件型号:TMS320F28379D

大家好、团队

我需要使用闪存 API 进行固件升级。 我擦除程序本身后、程序会停止。

我认为它应该在 RAM 上运行、但是 我已经修改了 cmd 文件、就像示例项目一样: FLASH_programming_cpu01 我想  memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize) 完成时间  device_init()

但仍无法继续完成闪存编程。 擦除后一直停止。

您能提供一些建议吗?

谢谢。此致、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    如果将修改后的链接器命令文件与闪存 API 使用示例一起使用、它是否起作用?

    除了链接器命令文件、您在应用程序中做了哪些更改?   

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将修改后的链接器命令文件与闪存 API 使用示例一起使用、它是否起作用?  

    是的、它可以擦除自身和编程。

    除了链接器命令文件、您在应用程序中做了哪些更改?   

    在每次写入和擦除之前,我 在开始时运行 SeizeFlashPump (),在结束时运行 ReleaseFlashPump ()。 并且我发现,如果我擦除程序本身,然后运行   ReleaseFlashPump ()将失败并停止。

    如果我删除这两个函数、它可以继续对数据进行编程。 如果我不调用这两个函数、会产生什么影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已考虑到、调用闪存 API 函数的函数也必须驻留在 RAM 中、否则、该函数也将被擦除。 此外、请确保要么没有启用中断、要么中断服务例程也驻留在 RAM 中。 因此、在擦除固件时调用的所有函数也必须位于 RAM 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    因为 Torsten 给大家推荐了调试方法、所以我昨天没有回复。   

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我们。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    是的、我认为我将所有需要的函数都放在了 RAM 中。  

    在我 的擦除/编程过程中删除了 SeizeFlashPump ()和 ReleaseFlashPump ()之后,我可以立即继续固件升级。 但我不确定此操作是否会导致一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    好的、由于它现在正在工作、请告诉我们是否可以关闭此帖子。

    如果您有其他问题、可以打开新帖子。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    您可以关闭此帖子。

    感谢您的建议。