This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:无法烧录由 OUT UNIFLASH 生成的 TI-TXT 固件

Guru**** 2567695 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1255873/tms320f280039c-ti-txt-firmware-generated-by-out-uniflash-cannot-be-burned

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

和 F280039C。 由 OUT UNIFLASH 生成的 TI-TXT 固件无法烧录、

其次、与在烧录之后从闪存读取.out 的格式略有不同。

三、结论和建议 OUT 会生成 TI-TXT 配置、

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    仅供我们了解: 通过编译您的应用而获得的 TI-TXT 文件不会被 UniFlash 成功加载-正确吗?

    我将让我们的 CCS/Uniflash 团队进一步为您提供帮助。   

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    a F280039C。 无法烧录由 OUT UNIFLASH 生成的 TI-TXT 固件、

    该错误消息表明 txt 文件中的代码被分配给 内存位置、调试器内存映射无法访问

    您可以使用 UniFlash 成功刷写*。out 文件吗? 如果没有、您可以通过 CCS 成功刷写*。out 和*。txt 吗?

    第二,与刻录后从闪存读取.out 的格式存在细微差异

    这是预料之中的。 该 txt 文件只包含需要刷新的数据、而在闪存区域的导出操作中、该文件将包含整个存储器范围内的数据。

    谢谢