This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:有关补偿系数的问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, POWERSUITE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243710/tms320f280025-question-on-compensation-coefficients

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:TIDM-DC-DC-BUCKpowerSUITESysConfig

您好、

客户正在评估我们 参考 TIDM-DC-DC-BUCK 的280025。 他们想知道 DCL DF22/23中是如何计算补偿系数 B0 B1 B2 A1 A2的? 谢谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    感谢您的耐心。 请允许我深入探讨、看看我们是否有有关这些值的内部文档。 通常、这可以在随附公式的测试报告中找到、我将希望提供

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    这些系数源自我们的补偿设计器工具、该工具包含在 powerSUITE 中(但该工具不再支持 DigitalPowerSDK)。 导入 CCS 后、您可以通过转到 main.syscfg 菜单从 buck_F28004x 工程访问补偿设计器工具。 这将打开我们的 SysConfig GUI 界面。 如果您将实验更改为使用具有闭环电压模式控制的实验2。 您将看到运行补偿设计器按钮。 按下此按钮将启动补偿设计器应用程序、您可以使用该应用程序验证生成的常量值并根据您的设置进行调整。 下图显示了将工具生成的常量与标准库代码中的常量相匹配的常量

    此致、

    彼得