This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:PWM 和 ADC 问题

Guru**** 2752345 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1256292/tms320f280025-the-pwm-and-adc-issue

器件型号:TMS320F280025

您好!

我们考虑将 TMS320F280025用于微型太阳能逆变器项目;

现在、我们将 PWM 用于逆变器控制、将 ADC 用于电路监控器、我们不知道在 PWM 保持高电平时是否可以设置 ADC 信号 ;

请确认是否有任何功能模块可以设置此 配置、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    章、

    相对于 PWM 波形、ADC 感应是什么?  另外、"PWM 保持高电平状态"这句话是什么意思?  希望更好地了解您的应用需求、以便为您提供更好的建议。

    谢谢。

    约瑟夫