请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800157 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我尝试测试位于 C2000Ware_5_00_00_00\kernel\FreeRTOS\Demo\c2000_F280015x_C28x_ccs、但没有看到针对 Launchpad 的编译配置、当我尝试编译示例时会出现几个编译后处理错误
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试测试位于 C2000Ware_5_00_00_00\kernel\FreeRTOS\Demo\c2000_F280015x_C28x_ccs、但没有看到针对 Launchpad 的编译配置、当我尝试编译示例时会出现几个编译后处理错误
我可以定义该宏、但这不会定义任何额外的构建配置。 我应该使用哪种构建配置在 Launchpad 上运行?
以下是误差
if == 1 mkdir "C:/Users/danbujak/workspace_ccs_pw/freertos_ex1_c28x_led_blinky/CPU1_RAM/simulation" makefile:166: recipe for target 'post-build' failed mkdir was unexpected at this time. gmake[2]: [post-build] Error 255 (ignored)
您是否能够重现此行为? 它未经修改、直接位于 C2000 SDK 中。