This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无法使用 XDS110调试探针对闪存进行编程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1254955/tms320f28388d-unable-to-program-flash-memory-using-xds110-debug-probe

器件型号:TMS320F28388D

无法使用 XDS110调试探针对闪存进行编程,显示连接到目标时出错,请在以下捕获中查找

甚至尝试在 CCS 工作区调试模式下运行控制器也显示了与上述相同的错误无法连接、也尝试了对电路板进行下电上电

这些是我们针对该问题的观察结果、

1.检查了控制器的电源轨和电压电平、均处于所需值

2. 在 ti 控制器的闪存中已经有应用固件后,我们能够通过擦除和写入闪存扇区来访问闪存。

3.在 TMS 引脚上、它显示为0V、尽管它是通过电阻器2.2K 上拉的

连接 JTAG 的电路如下所示

控制器为 TMS320F28388D、以连接到控制器 X1引脚的25MHz 的时钟频率运行

谢谢  

普拉奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranay,

    Unknown 说:
    3. 在 TMS 引脚上、虽然是通过电阻器2.2K
    上拉、但它显示为0V

    它是器件的输入引脚。 这需要正确才能使 JTAG 连接正常工作。 因此、您需要检查电路板上是否存在任何可导致其变为低电平的问题。

    此致、

    维维克·辛格