This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:CCS 和 C2000WARE 安装在定制目录中。

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1256684/tms320f28384d-ccs-and-c2000ware-installed-in-custom-directories

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

您好!

我们在 信号处理板上使用 F28384D CPU。

我们  在 Win7定制目录中安装了多个 CCS12.4.0 IDE 、一个在实验室 PC 上用于调试、...  Win7 VirtualBox 上的其他组件安装在办公室空间中用于代码开发。

没有 PB。

现在、我们还需要将 C2000WARE SDK (上次版本5.00.00.00.00)安装在自定义目录中(例如共享服务器上的 W:/apps/software/TI/C2000)、以便在所有开发站和实验室站之间轻松地保持一致性、并 遵循 我们的内部策略。

 问题是、我们 无法 让 CCS IDE 编译 TOY 测试程序、因为它 在编译时无法找到 C2000WARE SDK、尽管 CCS 似乎知道、至少部分关于 C2000 SDK。

(我们之前 转到了"Window/Preferences/CodeComposerStudio/Products"对话框选项卡、根据我们拥有的内容设置产品目录路径、它将正确发现 SDK 并报告以下"详细信息"按钮)

-------------------------------------------------------

C2000Ware v5.0.0.00

安装位置:W:/Apps/Software/TI/C2000/C2000Ware_5_00_00_00
产品类型 ID:c2000ware_software_package
依赖项:


***声明的变量

根目录:com_TI_C2000WARE_software_package_install_DIR
已导出的位置:


***文件系统布局

文档位置:
资源位置:
工具位置:


***建立时间贡献

编译器包含路径:
编译器符号:
链接器库路径:
链接器库:
SysConfig 清单:

-------------------------------------------------------

但 CCS 在编译时会因为找不到 SDK 而引发错误。  

 要解决此问题,我们必须做些什么?

提前感谢、

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、  

    请分享在编译项目时显示的错误消息或控制台日志。   

    此外、请确认这是仅 C2000Ware v5.00.00的问题、还是即使在较旧版本的 C2000Ware 中您也会遇到此问题。

    此致

    西达尔特