Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X, C2000WARE
主题中讨论的其他器件: C2000WARE
我正在使用 TMDSCNCD28P65X controlCARD 并想要运行其中一个示例程序。 我想对示例应用进行调试、
但看不到我的器件选择

使用 USB-C 电缆连接
J1和您的计算机
--------
在 CCS 中、将此
目标配置:
TMS320F28P650DK9器件具有
一个 XDS110仿真器、4引脚 JTAG
模式中
测试连接失败
[开始:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]
执行命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性
[结果]
-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------
C:\Users\S35CD~1.dev\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ccs1230\0\0\BrdBat\testBoard.dat
-------- [打印复位命令软件日志文件]----------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
软打开控制器时出错。
-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-151'(0xffffff69)。
标题为"SC_ERR_FTDI_OPEN"。
解释如下:
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
用于验证是否可以找到 XDS100的文件夹。
[End:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]

我的连接失败
是否有可以简单构建和调试的示例程序?
请帮我
塞雷尼