This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:TMDSCNCD28335

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250188/tmdscncd28335-tmdscncd28335

器件型号:TMDSCNCD28335

我使用的是 TMDSCNCD28335电路板。 在 CCS v6上、我进行了测试连接、但测试失败" JTAG DR 完整性扫描测试失败"、电路板上的 LD1关闭、但扩展坞板上的 LD1闪电般。

我试图改变电缆,但它没有改变任何事情。

请帮我解决这个问题吗?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您过去是否能够连接到此电路板?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它运行良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板现在是否已损坏? controlCARD 上的开关决定您是能够使用 USB 电缆进行连接还是使用独立 JTAG 调试探针。 您能否查看 controlCARD 用户指南、确保根据您使用的连接类型设置这些开关?