This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:关于与该单个闪存组闪存内核协同工作的 LED 闪烁应用示例

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1252754/tms320f280025-regarding-led-blinky-application-example-that-works-with-this-single-flash-bank-flash-kernel

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我申请 TI 时收到了固件。 但是 C2000-F28002X-SINGLEBANK-LFU 项目在为 TMS320f280025进行构建时出现错误。 当请求 TI 团队提供支持>他们建议在论坛中创建案例。   您能帮我解决这个问题吗?  有关错误、请参阅以下随附的图像。  

谢谢。

Revathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Revathi:

    C2000-F28002X-SINGLEBANK-LFU 工程 是使用 C2000ware 版本3.03.00.00开发的。

    您能否  从 https://www.ti.com/tool/download/C2000WARE/3.03.00.00下载 C2000ware 版本:3.03.00.00 并编译代码?

     编译代码后、根据需要进行必要的更改、逐步移至最新的 C2000ware。

    我刚刚下载了 C2000ware 版本:3.03.00.00、并在 CCS 中导入了项目、并且在编译时没有出现任何错误。

    此致、

    拉杰什怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajeshwarm:

    我 能够使用 C2000ware 版本3.03.00.00编译固件、并 关注 随固件提供的 user_guide_singlebank_lfu.pdf。  以下是到 目前为止我执行的步骤。

    将 GPIO28、29配置为 UART Tx、Rx (SCI-A)、它们连接到 UART<->USB  转换器。

    引导模式配置为闪存引导。  

    将 f28002x_sci_flash_kernel.out 加载到目标的

    4.in 命令提示符运行串行 编程器

    但在执行" serial_flash_programr_appln.exe -d f28002x -k f28002x_sci_flash_kernel.txt -a f28002x_lfu_singlebankBANK0FLASH.txt -b 9600 -p COM4  "我 没有看到用于选择选项的任何菜单、如下图所示。

     

    如果我缺少任何 配置、您能帮助我吗?如果不能、您能帮助我解决此问题。

    此致、

    Revathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Revathi:

    我会检查一下、几天后再与您联系。

    此致、

    拉杰什怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajeshwarm:

    任何更新。 非常感谢您的帮助  

    此致、

    Revathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Revathi:

    我检查了应用程序并按预期运行。

    将 f28002x_sci_flash_kernel.out 加载到目标闪存中之后。  运行项目、否则您将遇到您分享的问题。  

    此致、

    拉杰什怀特