This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28067:编程帮助

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28067, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257924/tms320f28067-programming-help

器件型号:TMS320F28067
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

如何使用 code composer studio 而不是调试模式在 TMS320F28067微控制器中永久(非易失性存储器)上传程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devershi、

    您将需要 修改 链接器命令文件、以便将程序分配给闪存而不是 RAM。 您可以查看 C2000Ware 中提供的示例、例如 Example_2806xFlash、以便了解具体如何执行此操作(C2000Ware_5_00_00_00\device_support\f2806x\examples\c28\flash_f28069)。

    此致、

    阿米尔·奥马尔