This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:将 Xbar 模块配置为使 GPIO 生成脉冲和 quot;多路复用为 PWM 引脚和 quot;

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257556/tms320f280039c-configuring-the-xbar-module-to-make-a-gpio-generate-pulses-muxed-as-pwm-pin

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

你好  

我阅读了有关 Xbar 模块的内容、但仍然不了解如何配置它、使引脚生成脉冲  

用于无法直接多路复用至 ePWM 的 GPIO、如图1中所示


我能否使用 X bar 模块间接地执行此操作,例如,将引脚复 用到 outputtxbar2,然后配置它来产生一个脉冲?  
如果可能,您可以向我展示如何在 SysConfig 上执行该操作吗?  


谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    您是否尝试将 ePWM 输出路由到任何 GPIO? 您不能单独使用输出交叉开关来实现此目的、但是可以将 EPWM 输出路由到 CLB 的输入、将其路由到 CLB 之外、然后通过输出交叉开关将 CLB 输出路由到几乎任何 GPIO。

    我已经创建了以下.syscfg 文件以展示其示例:

    e2e.ti.com/.../untitled.syscfg

    如果您有任何问题、请告诉我。

    Luke