This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:使用闪存 API 擦除闪存导致中断待处理

Guru**** 2925910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257900/tms320f280037c-using-flash-api-to-erase-flash-cause-interrupt-be-pending

器件型号:TMS320F280037C

大家好、

我的客户使用 FLASH_API 来擦除闪存。  被 FLASH_API 擦除的程序位置和位置在同一组中、但不同的扇区。

但该中断、如计时器中断、将在擦除期间处于暂挂状态。

此操作是否会导致此问题?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    不应从存在活动擦除/编程操作的同一存储体执行闪存 API。   

    谢谢。此致、
    瓦姆西