请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 您好!
我使用的是28335芯片、在执行 AD 采样时、我把基准电压寄存器设置为00、这意味着使用内部基准电压。 然而、我发现当我采集1.5V 的电压时、ADC 会达到其满量程(ADCLO 连接到 AGND)。 有人能帮我解决这个问题吗?
TT、
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是28335芯片、在执行 AD 采样时、我把基准电压寄存器设置为00、这意味着使用内部基准电压。 然而、我发现当我采集1.5V 的电压时、ADC 会达到其满量程(ADCLO 连接到 AGND)。 有人能帮我解决这个问题吗?
TT、
谢谢!