This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:28335 AD 采样准确度问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257706/tms320f28335-28335-ad-sampling-accuracy-problem

器件型号:TMS320F28335

您好!

我使用的是28335芯片、在执行 AD 采样时、我把基准电压寄存器设置为00、这意味着使用内部基准电压。 然而、我发现当我采集1.5V 的电压时、ADC 会达到其满量程(ADCLO 连接到 AGND)。 有人能帮我解决这个问题吗?

TT、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明电压是如何提供的、还是显示这方面的示波器屏幕截图? 您是否还能提供您的 ADC 设置配置? 如果您尝试向 ADC 输入施加不同的电压、ADC 结果是会发生变化、还是会始终保持在满量程?

    此致、

    阿米尔·奥马尔