This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:安全包 SAFETI CQKIT

Guru**** 2759635 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1256924/tms320f28388d-safety-package-safeti-cqkit

器件型号:TMS320F28388D

我们正在计划使用 TMS320F28388D 数据表、产品信息和支持| TI.com 、但 SAFETI_CQKIT IDE、配置、编译器或调试器| TI.com 支持的控制器列表中并未提到这一点。 我们可以使用这套用于 TMS320F28388D 代码开发的安全套件吗? 即、CCS 和编译器 TI v22.6.0.LTS 和提供的驱动程序代码可视为开发代码的合格工具?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="501122" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1256924/tms320f28388d-safety-package-safeti-cqkit 能否使用此安全套件开发 TMS320F28388D 代码?

    可以。  如果您使用 C2000编译器构建代码、则可以使用相关的安全编译器资质审核套件。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢从提示回复乔治。 我在  SAFETI_CQKIT_RV  C2000 和 CLA 安全编译器资质审核套件(利用编译器版本验证) 选项(位于 SAFETI_CQKIT IDE、配置、编译器或调试器| TI.com)  、因为控制器 TMS320F28388D 属于 C2000系列。  

    此安全编译器资质审核套件 指定"支持的产品和硬件"、如下所示  

      该列表不包含 TMS320F28388D、因此我对是否可以使用该安全 编译器资质审核套件感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此列表不包括 TMS320F28388D

    该列表并不是可以使用 cqkit 的所有器件的完整列表。  相反、该指南以多个器件为例说明了所支持的器件。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时澄清 George。 现在我可以清楚地使用  SAFETI_CQKIT IDE、配置、编译器或调试器| TI.com for  TMS320F28388D 。