This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23126:在闭环控制下启动

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257610/pmp23126-startup-at-closedloop-control

器件型号:PMP23126

您好!

我正在查看 PMP23126软件。

我有问题关于 softstart at closedloop。 软启动在中断服务程序中写入、并且有一些检查5% Vref、10% Vref 的线路和其它的线路。  

1) 1)在下面的启动行中、为什么需要将值更高的死区加载到 PWM1?  能否解释一下背后的想法?

        if(PSFB_vLVBus_Volts < (PSFB_VOUT_TYPICAL_VOLTS*0.05f)) // 5% Vref
        {

            if (PSFB_cntlMax < PSFB_IREF_Max_PU)
            {
                PSFB_cntlMax = PSFB_cntlMax + PSFB_IREF_Max_STEP_PU;
                PSFB_cntlMin = PSFB_cntlMin + PSFB_IREF_Min_STEP_PU;
                EPWM_setFallingEdgeDelayCount(PSFB_FB_PWM1_BASE, initial_db);
                EPWM_setRisingEdgeDelayCount(PSFB_FB_PWM1_BASE, initial_db);
            }
                

2)频率折叠的目的是什么?  为什么需要更改 PSFB_FB_PWM_PERIOD_TICK?  能否解释一下背后的想法?

    // Frequency folding
    if(PSFB_freq_fold_enable == 1)
    {
        .....
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    1. PWM1对应于初级侧对、该对在 PSFB 开关周期内经历无源到有源转换、并且与开关周期内的有源到无源转换相比、具有更硬的开关。 死区时间过短会导致较大的电流尖峰、从而在启动期间使 OCP 跳闸。 允许在启动完成后调整死区时间。

    在极轻的负载下、MCU 会降低开关频率、以便为输出提供更低的功率、同时保持初级侧的 Leg1和 Leg2之间的最短重叠时间。 这使得该转换器能够实现更低的有效占空比、以便在非常轻的负载条件下保持12V 输出的稳压。 会更新 PSFB_FB_PWM_PERIOD_TICK 以帮助降低轻负载下的开关频率。  

    此致、

    本洛夫