This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:表7.1中对 ADCA1_INT 等的 CLA 配置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257495/tms320f28p650dk-cla-confimation-on-adca1_int-etc-as-in-table-7-1

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好!  

您能确认以下内容的含义吗?  

ADCA1_INT

ADCA2_INT

ADCA3_INT

ADCA4_INT

ADCA_EVCT_INT、  

是我在表7-1中找到的 ?   

我想 ADCA1_INT 是 如在 ADC 图18-22中所示的 ADCINT1中断、但您能确认吗?

谢谢!  

Br

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    正确、CLA 一章中表7-1中指定的 CLA 触发器来自图18-22中的 ADC 中断。  ADC_EVT_INT 来自 PPB、如图18-1所示。

    此致、

    约瑟夫