This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:LAUNCHXL-F280039C 和 DRV8353RH-EVM 的兼容性和演示

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, DRV8353RH-EVM, TMS320F280039C, DRV8353R, DRV8353, BOOSTXL-DRV8323RH, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1256012/tms320f280039c-compatibility-and-demos-for-launchxl-f280039c-and-drv8353rh-evm

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039CDRV8353RH-EVMDRV8353RC2000WARE、DRV8353BOOSTXL-DRV8323RHDRV8323

嗨、C2000团队:

我有一位客户评估和计划将 TMS320F280039C 和 DRV8353RH 用于新的电机控制项目设计、我们希望从您的团队那里获得一些有关如何使用相关 EVM (LAUNCHXL-F280039C 和 DRV8353RH-EVM)来启动和运行演示的指导:

  • 是否有任何演示或代码示例以及有关如何启动电机控制解决方案并使用这些开发套件运行的说明?
  • 由于 Booster Pack 基于 DRV8353R 而不是 DRV8353S、因此是否需要对 Booster Pack 进行任何硬件修改才能使用代码示例?

非常感谢您提供的任何指导以及您可以为我们提供的资源!

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    他们可以针对该硬件使用 MCSDK 中提供的通用电机控制实验。 请参阅以下用户指南和 MCSDK 目录:

    https://www.ti.com/lit/spruj26

    C:\ti\c2000\c2000_c2000_SDK_5_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x Ware_Motor

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    感谢大家观看有关使用通用电机控制实验的讲座! 我通读了用户指南、根据表2-1以及文档中的所有其他地方、似乎只支持 DRV8353R S 使用 具有 SPI 接口的 DRV8353R 的-EVM。 即使在浏览 F28003x 通用实验室项目的.c 和.h 文件时、我也只能看到对 DRV8353RS 的引用。 我的客户希望  通过硬件接口(DRV8353R)评估 DRV8353R h -EVM)。 您的软件或应用团队是否有任何计划更新本实验室、以便还包括对 DRV8353RH-EVM 的开箱即用支持?

    同时、他们是否有关于使用 DRV8353RHx 启动演示并运行的任何指导或权变措施?

    如果没有、那么有没有其他演示或示例可以告诉我们、其中包括对 LAUNCHXL-F280039C 和 DRV8353RH-EVM 的开箱即用支持?

    此致、

    马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    DRV8353R 的 H (硬件)型号与 S (SPI)型号类似。 这只是最常见的器件配置将通过外部固定电阻器完成、而不是通过 SPI 完成、H 版本将缺少某些配置。 除此之外、电机控制软件在很大程度上是相同的。

    它们可以使用通用电机控制实验室软件、并适应 H 版本、方法是删除 SPI 配置并确保硬件配置与 SW 匹配(例如电流感应增益)。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我强烈建议将 UMCL UG 的新版本纳入有关 H 版本所需硬件和软件修改的分步指导、以便客户清楚地了解如何启动实验室并使用硬件版本运行。

    理论上、它类似于 当前 UMCL UG 中的第2.2.4 BOOSTXL-DRV8323RH 设置、但面向 DRV8353、而不是 DRV8323。

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢反馈、我们可以考虑添加说明。 但是、我们很难跟上所有 C2000器件对所有 DRV 电路板的支持步伐。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的所有帮助和建议。 非常感谢我们的进步!

    杰森