This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:TMDSCNCD28335

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229698/tmdscncd28335-tmdscncd28335

器件型号:TMDSCNCD28335

我尝试 在 PSIM 中运行 DSP 示波器、使用 F28335运行 PSIM 示例"通过
SCI (串行通信接口)"。因此、我关闭 SW1并短接 F28335中的 J9、然后生成代码 、但当我在 DSP 示波器中单击"CONNECT"时、它 显示错误 "Connection to DSP 无法建立"、因此无法正常运行。

好,我需要你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够通过 JTAG 连接在 Code Composer Studio 中连接 F28335器件? 此外、您是否遵循任何特定的记录说明来与 PSIM 连接?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 USB 线缆连接 Code Composer Studio 中的 F28335器件、它会在套件中很好地加载代码。 要运行此示例、我将遵循 此 文档说明: https://dokumen.tips/documents/tutorial-using-sci-for-waveform-monitoring.html?page=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试通过使用 controlCARD 上的 SW2将器件置于 SCI-A 引导模式?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SW2中将 position1关闭(0)喜欢这张图片,但它也不起作用,并在 PSIM 中显示此消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您之前看到的错误消息吗?  

    此致、

    本·科利尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是不同的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道还有什么可以尝试的,因为我不熟悉 PSIM。 您是否能够使用 RS–232电缆尝试配置?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    我无法使用 RS-232电缆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够联系 PSIM 以获得支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试获取 PSIM 支持的电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、如果我想购买 Rs-232电缆、我应该确定购买什么? 您能给我展示一下这张 DSP 器件的照片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这来自您在之前的答复中链接的说明:  

    它们给出了关于将哪款 RS–232用于您的 controlCARD 的一些详细信息。 希望您对 这种类型的连接有更好的结果。 与 USB 电缆相比、USB 电缆似乎提供了更多的使用 RS -232的指令。 此外、我还要确保为 SW1和 SW2尝试不同的设置。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想看看你们是否以这种方式得到不同的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了 Rs-232电缆并将 其 与 DSP 相连。 如果我在  DSP 示波器中进行测试、表明连接成功、因此最后一个错误消失了。 但 存在无变量显示的问题。 正如我 将所有 SW1和 SW2恢复为默认模式(将 SW1设置为 ON、SW2位置1变为 ON) 、因为 我现在使用的是 RS -232电缆。

     因此、 如附件照片所示、我需要您的帮助来了解如何更改 DSP 硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Code composer 会显示一个错误、其中没有标识变量:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在 CCS 中、你能尝试运行然后停止程序吗? 那么、您可以刷新表达式吗? 另外、您能否说明这些变量的声明位置?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我刷新表达式时、会显示相同的错误。

    在 PSIM 文件_以下附加的_中声明的变量插入 PSIM 模拟文件

    e2e.ti.com/.../param_5F00_file.txte2e.ti.com/.../TI_5F00_DMC_5F00_HV_5F00_ACI_5F00_F28335_5F00_Sensored.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我再次不熟悉 PSIM、因此我不知道您为什么看不到变量。 我需要联系 同事、看看他们是否有任何想法。

      您的 CCS 项目中是否包含 TI_DMC_HV_ACI_F28335_Sensored.rar 文件? 如果是、在哪里?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过学习过类似此类 PSIM 教程的任何其他教程?  https://www.youtube.com/watch?v=lNQfIY7pjmo

    只是好奇,如果你能够按照一组不同的指令有任何成功。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助和您明显有趣的解决我的问题。

    我返回到 USB 电缆连接,关闭 SW1并短接 F28335中的 J9 ,然后生成代码,并在 DSP 范围内选择正确的串行端口 COM。 当我获得的 PSIM 版本低于 PSIM2021版本时、DSP 示波器可以正常使用。 它适用于2020年版和更低版本。