This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:有关 ISR 的问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1256936/tms320f28335-question-about-isr

器件型号:TMS320F28335

尊敬的 Champs:

我是为我们的客户提出这个问题的。 客户对 ISR 有一些问题。

如果中断嵌套被禁用、

1. 如果第一个 ePWM ISR 正在运行、且其第二个中断触发再次出现(相同的中断 ISR 触发)、是否可以立即触发第二个 ISR? 或者它是等到第一个 ISR 完成运行后再进入第二个 ISR 吗?

2、 如果问题1的答案是后者、则第一个 EPWM ISR 结束和第二个 EPWM ISR 触发之间需要多长时间才能确保对第二个中断立即做出响应?

3. 如果问题1的答案是后面的问题、第二个 ISR 触发信号会丢失还是会挂起?

4. 如果问题 3的答案是 挂起的、  最多可以挂起多少个中断?

谢谢!

此致、

朱莉娅