This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:EMIF 接口与 PSRAM 的兼容性

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257186/tms320f28386d-emif-interface-compatibility-to-psram

器件型号:TMS320F28386D

大家好!

我们希望继续了解较旧的主题、

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841730/tms320f28375d-psram-and-interaction-with-emif

有人可以评论一下可能使用此伪 SRAM (PSRAM)在 C2000 EMIF 上进行的任何测试。 C2000 EMIF 接口是否兼容?

谢谢!

-冈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gunter:

    如本文中所述、我们尚未使用 PSRAM 进行任何测试。 EMIF 支持异步接口、它应该能够与任何与异步接口兼容的器件通信。  

    此致、

    维维克·辛格