This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:应用于 TMS320F28377D 的诊断库 SafeTI

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1256894/tms320f28377d-diagnostic-library-safeti-applied-to-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我想使用闪存 CRC 函数来测试存储器。 我下载了诊断库、但不明白为什么有两个.lib: F2837xD_Diagnostic _STL_CPU1_DEBUG.lib 和 F2837xD_Diagnostic _STL_CPU1_RELEASe.lib。 它们之间有什么区别? 我应该将其中的哪些用于我的应用?

谢谢!  

迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试使用较低的编译器优化级别来简化库函数的调试、并包含一些用于函数参数检查的断言。 版本使用更高的编译器优化并删除断言。 它可以提供更好的性能、但由于进行了优化、单步执行会更困难一些。

    您可以在 diagnostic/f2837xd/ccs/中导入库工程、来查看每个版本使用的编译器选项、或者根据需要创建自定义版本。

    惠特尼