This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:存储器保护单元(MPU)的功能

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257122/tms320f28384d-the-function-of-memory-protection-unit-mpu

器件型号:TMS320F28384D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

MPU 是否可用于保护 CPU1和 CPU2的存储器(闪存/ RAM)?

此致、

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    F2838x 没有 MPU。 它包含的是双代码安全模块(DCSM)、可以使用 SysConfig 进行配置。 如需更多信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/spracp8

    此致、
    伊袋