This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:InstaSpin 观测器查询

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1255710/tms320f2800157-instaspin-observer-query

器件型号:TMS320F2800157

大家好、

我有以下与用于 BLDC 控制的 Instaspin 框架中的观测器相关的问题:

1. Instaspin 框架中的观测器容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. Instaspin 框架中的观测器容差是多少?

    您认为 容差是什么意思?  估算角度和速度的分辨率与电流和电压信号以及 Rs、Ls 和磁通等电机电气参数有关。   借助 使用 FAST 估算器的无传感器 FOC、更好的信号和精确的电机参数将提高电机控制的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    我想我没有正确解释我的疑问。 在 Instaspin 中、该解决方案可预测电阻、电感和其他电机相关参数。 如果估算值与预测值之间存在任何差异、则这对电机工作的影响如何。 此外、该预测的最大可能误差或容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果估计值和预测值有任何差异,这对电机工作有何影响[/报价]

    如上所述。 它还与 电路板上的电流和电压检测电路相关。

    此外,此预测的最大可能误差或容差是多少?

    抱歉、我们无法与您共享特定数据。

    [/quote]