This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:具有 BLDC 电机和霍尔传感器的 C2000接口

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S, LAUNCHXL-F2800137, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258028/tms320f28379s-c2000-interface-with-bldc-motor-with-hall-sensors

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

您好!

我想将 TMS320F28379S 连接到 安装了霍尔传感器的 BLDC 电机。  对于该应用、TI 建议的 C2000上的引脚是什么?  我能否直接将 C2000与霍尔传感器相连、或者建议使用其他电路进行连接。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
     对于此应用、TI 建议的 C2000上的引脚有哪些?

    所有 GPIO 均可配置为霍尔传感器的 eCAP 输入。 请看一下将 XBAR 和 eCAP 用于霍尔传感器输入的器件 TRM。

    Unknown 说:
    我可以直接将 C2000与霍尔传感器连接、或者建议使用附加电路进行连接。

    这取决于霍尔传感器的输出信号电压。 C2000的最大输入电压为3.3V。 如果霍尔传感器的输出电压为5V、则需要添加一个附加 电路 来将 C2000的5V 转换为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming!

    您在通用电机控制实验中有这个应用的示例吗?

    贾吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考电机控制 SDK 中 C2000器件的实验。 当前 MCSDK 中提供了通用电机控制实验室、该实验室可以支持一组用于 BLDC/PMSM 驱动器的硬件套件和控制算法。 这些套件包括 LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F280039C、LAUNCHXL-F2800137  及一组 逆变器板。  控制算法包括采用 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、采用 eSMO 的无传感器 FOC、采用增量编码器的含传感器 FOC、采用霍尔传感器的含传感器 FOC。  您可以参考器件外设(ePWM、ADC、eQEP 或 eCAP)配置、以便与包括 F2837x 在内的其他 C2000器件进行电机控制。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹下的示例实验项目:C:Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\c2000\c2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    或                                                        C:\ti\c2000\c2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x