主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
使用 CCS (12.4.0) SysConfig (1.17.0)配置280039C ePWM 外设时、相同的 SysConfig 文件通常可以在使用4.03 SDK 时生成死区时间、在使用5.00 SDK 时无法生成死区时间、 并发现5.00 SDK 在初始化配置时有额外的代码部分、导致死区时间配置无效。
SysConfig 不配置死区影子模式、并且未在4.03 SDK 中直接设置相应的寄存器。 但在5.00 SDK 中、
首先配置影子寄存器、然后配置死区时间、最后关闭影子寄存器配置。 仿真发现、当在最后一步中关闭影子寄存器时、死区时间寄存器值被清除为零、问题是、您为什么先打开影子模式、然后将其关闭?


感谢您的回复!