This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSPREX28335:如何将高速数字信号延迟一段时间并将其输出?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258374/tmdsprex28335-how-to-delay-a-high-speed-digital-signal-for-a-certain-period-of-time-and-output-it

器件型号:TMDSPREX28335

你(们)好!  

我正在研究 TMDSPREX28335 DSP 工具套件中提供的实验室项目。 我想将频率为3.75MHz 的数字信号延迟至输出2us 之后、但 DSP28335 IO 端口的输出翻转率似乎仅为2MHz。 因此 、我想问 GPIO 输入的采样速度是否为 SYSCLKOUT (如果未配置限定条件)、以及 DSP28335是否无法实现我想要实现的目标、我是否应该使用 FPGA?

提前感谢!

此致!

C.刘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、对于此器件上的 IO、输出缓冲器的最大切换速率(具有完整电压摆幅)为25MHz。  在输入方面、没有资格认证时、GPIODAT 在每个 SYSCLK 周期上都会更新。

    请牢记、如果使用软件切换 GPIO、代码执行将影响总体速率;这意味着、如果从闪存运行、由于等待状态、代码不会在150MHz 运行。  确保代码位于 RAM 中、并查看分解以查看代码本身是否有一些额外周期。

    此致!

    马修