This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:MCAN 配置、使能正常 CAN 的功能

Guru**** 3006700 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258385/tms320f280039c-mcan-configuration-the-function-of-enable-normal-can

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

使用 CCS (12.4.0) SysConfig (1.17.0)配置280039C MCAN 外设、在选中"配置启用正常 CAN "后、会发现实际的代码生成 MCAN_CCCR。 ASM 设置为1,进入限制模式,而不是正常启动。

所以我想在选中"Enable Normal CAN"后再进行检查、这是否意味着打开模式还是取消模式?

左侧是"不检查正常模式"、右侧是"检查正常模式"。  

请帮您解决此问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun,  

    非常感谢您指出这一点。  

    取消选中"Enable Normal CAN Operation"会将 MCAN_CCCR.asm 位复位、这意味着正常 CAN 运行。  

    我已经提交了一个相同的错误、它将在即将发布的版本中修复。

    谢谢。