This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:在 CPU 复位后保留2字节数据

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258061/launchxl-f280039c-keep-2-byte-data-after-cpu-reset

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

各位同事:

您能否澄清一下、在 CPU 复位期间是否有任何方法可以存储2个字节的数据? 在任务中、我们 需要写入2个字节的数据、然后通过软件执行 CPU 复位、然后在此复位之后、读取这2个字节。 RAM 或任何寄存器是否适合用于这些用途?
目前我们暂时使用外部 NVM、但由于该存储器将用于其他用途、我们正在寻找替代解决方案。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够为此使用任何未使用的 RAM 位置。 请注意、不要为此定义变量。 而是使用直接内存读取/写入、因为变量将通过 cinit 代码初始化为0x0。

    此致、

    维维克·辛格