This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:我想知道 ZAY 封装是否可应用于使用 ZHH 封装设计的系统、而无需修改 PCB 原图。

Guru**** 2540610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257875/tms320f2812-i-wonder-if-the-zay-package-can-be-applied-to-a-system-designed-with-the-zhh-package-without-modifying-the-pcb-artwork

器件型号:TMS320F2812

您好!  

我已确认用于 TMS320F2812的 ZHH 封装已停产。
>> https://www.ti.com/lit/pdf/sprz492

我想知道 ZAY 封装是否可应用于采用 ZHH 封装设计的系统、而无需修改 PCB 原图。

谢谢。此致、
相一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sang-il:

    专家目前正在旅行,因此答复可能会推迟。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="4067" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257875/tms320f2812-i-wonder-if-the-zay-package-can-be-applied-to-a-system-designed-with-the-zhh-package-without-modifying-the-pcb-artwork 我想知道 zay 封装是否可以应用于采用 ZHH 封装设计的系统而无需修改 PCB 插图。

    可以。 无需修改 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    祝你度过美好的一天!